gfxServerStateConstants

GetServerState 方法可返回下列常量。
gfxServerStateActive
(0) - 服务器是活动服务器
gfxServerStateStandby
(1) - 服务器是后备服务器
gfxServerStateOutOfService
(2) - 由于故障,服务器停止服务
gfxServerStateSecondaryNotDefined
(3) - 尚未定义辅助服务器
gfxServerStateNotInUse
(4) - 服务器通过手动干预停止服务
gfxServerStateStandbySync
(5) - 服务器是后备服务器,且与活动服务器同步
gfxServerStateActiveSync
(6) - 服务器是活动服务器,且与后备服务器同步
gfxServerStateActiveNoPartner
(7) - 服务器是活动服务器,且已从后备服务器上断开连接
gfxServerStateCommError
(8) - 无法访问主机
gfxServerStateLoading
(9) - 服务器正在加载
gfxServerStateStarting
(10) - 服务器正在启动
gfxServerStateReady
(11) - 服务器已准备好提供服务
gfxServerStateReadyToBeActive
(12) - 服务器已同步,且可以转为活动服务器
gfxServerStateReadyToBeStandby
(13) - 服务器已同步,且可以转为后备服务器
gfxServerStateNotLoaded
(14) - 服务器未加载
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal