Download 方法

将输入字段中的值写入它的标签。该方法的安全性与用户按住 Ctrl-PageDown 键时相同。
如果不具有使用 Download 命令的安全权限,将不会进行下载并生成一条 Err.Number 等于 gfxErrorSecurityAccess 的错误。
语法
object
.
Download
其中
object
– 是 NumericInput 或 StringInput 对象的名称或对 NumericInput 或 StringInput 对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal