DownloadInputFields 方法(Display 对象)

将画面中所有输入字段的值写入其标签中。
语法
Display
.
DownloadInputFields
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
  • 这种方法类似于 DownloadAll 命令。可以将输入框中的值写入它们的标签中。如果不具有使用 DownloadAll 命令的安全权限,将不会进行下载并生成一条 Err.Number 等于 gfxErrorSecurityAccess 的错误。
  • 如果画面中没有输入字段,则将忽略对此方法的调用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal