DisplayAreaWidth 属性

返回画面中可以放置 Element 对象的区域的宽度。此宽度与“画面设置”对话框中指定的宽度相同。只读。长整型。
当调整画面窗口大小时,该值不会改变。
语法
Display
.
DisplayAreaWidth
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
  • 将画面配置为“平移”时,总是以像素表示该值。如果减小画面窗口宽度,则将出现滚动条并隐藏一些画面区域。
  • 将画面配置为“比例”时,如果没有调整画面大小(即 HorizontalScaleFactor = 1),则仅以像素表示该值。如果调整画面大小,则值不再与画面的像素相对应。在这种情况下,必须将 Width 属性与 HorizontalScaleFactor 相乘以获得画面区域的像素宽度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal