HorizontalScaleFactor 属性

返回一个值,用于在缩放(调整大小)画面时计算水平测量的像素值。如果不缩放画面,则该属性的值为 1。只读。单精度。
语法
Display
.
HorizontalScaleFactor
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
将 DisplayAreaWidth 与 HorizontalScaleFactor 相乘得到以像素数表示的画面区域的实际宽度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal