CurrentUserHasGroup 方法

如果将当前用户分配至指定用户组,则返回 True。
语法
bHasGroup = Application
.
CurrentUserHasGroup
(
sGroups
)
其中
bHasGroup
- 布尔型变量,如果将当前用户分配至指定组,则会将其设为 True。
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
sGroups
– 表示组名称的字符串。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal