CurrentUserGroups 属性

返回分配有当前用户的组列表。如果未将用户分配给任何组,则会返回空字符串列表。只读。StringList。
语法
Application
.
CurrentUserGroups
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal