CurrentUserHasCode 方法

如果当前用户具有指定的安全码则返回 True。如果指定了多个安全码,则只要用户具有这些码中的任意一个就返回 True。
代码是包含 A 到 P 之间的一个或多个字符的字符串,如 B 或 ABCP,或是星号 (*),星号表示用户可以访问所有安全代码。
语法
bHasCode = Application
.
CurrentUserHasCode
(
Codes
)
其中
bHasCode
– 为一个布尔型变量,如果当前用户具有指定的安全码,则设为 True。
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
Codes
– 指定当前用户具有的安全码的字符串。
备注
在图形画面编辑器中测试画面中的动画时,调用此方法将引发 Err.Number 等于 gfxErrorTestAnimation 的错误。
FactoryTalk View 衍生标签或事件功能不支持 CurrentUserHasCode 方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal