CurrentUserCodes 属性

返回当前用户的运行时安全码。这些代码是在 FactoryTalk View Runtime 安全编辑器的“安全设置”对话框中分配给用户的字母。如果用户不具有安全码则返回空白字符串。只读。字符串。
语法
Application
.
CurrentUserCodes
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
备注
在图形编辑器中测试画面中的动画时,尝试读取此属性将引发 Err.Number 等于 gfxErrorTestAnimation 的错误。
如果当前用户拥有所有安全代码(从 A 至 P),CurrentUserCodes 属性将返回一个星号 (*)。使用此属性的显示代码应被设计为处理返回星号的事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal