CurrentComputerHasGroup 方法

如果将当前计算机分配至指定计算机组,则返回 True。
语法
bHasGroup = Application
.
CurrentComputerHasGroup
(
sGroups
)
其中
bHasGroup
- 布尔型变量,如果将当前计算机分配至指定组,则会将其设为 True。
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
sGroups
– 表示组名称的字符串。
备注
在 FactoryTalk 安全策略中,如果使用终端客户端的名称识别终端服务器客户端,请确保将终端客户端帐户添加到 FactoryTalk Network Directory。否则,将无法获取当前终端客户端计算机名称并会返回错误。有关 FactoryTalk 安全策略的更多信息,请参见 FactoryTalk 帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal