CurrentComputerGroups 属性

返回分配有当前计算机的组列表。如果未将计算机分配给任何组,则会返回空字符串列表。只读。StringList。
语法
Application
.
CurrentComputerGroups
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
备注
在 FactoryTalk 安全策略中,如果使用终端客户端的名称识别终端服务器客户端,请确保将终端客户端帐户添加到 FactoryTalk Network Directory。否则,将无法获取当前终端客户端计算机名称并会返回错误。有关 FactoryTalk 安全策略的更多信息,请参见 FactoryTalk 帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal