Payload 属性

获取或设置遗嘱消息的有效负载。读/写。变量。
语法
msg
.
Payload
其中
msg
- 是 MQTTWillMessage 对象。
小贴士:
此属性的数据类型为 Variant,但是,只能为其分配字节或字符串数组。
示例
msg.PayloadFormat = MqttPayloadCharacter msg.payload = "This is the string."
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal