DelayInterval 属性

获取或设置遗嘱延迟间隔。读/写。双精度型。
此属性确定在网络连接关闭后服务器延迟发布遗嘱消息的时间长度(以秒为单位)。
语法
msg
.
DelayInterval
其中
msg
- 是 MQTTWillMessage 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值,即 0 秒,这意味着当网络连接关闭时,服务器将立即发布遗嘱消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal