QoS 属性

获取或设置订阅 QoS 级别。读/写。
语法
subOption
.
QoS
其中
subOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateSubscribeOption
创建的 MQTTSubscribeOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值,即
MqttQoSLevel_AtMostOnce (0)
,这意味着消息到达接收方一次或根本不到达。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal