MqttQoSLevel 常量

MQTT 定义了三个 QoS 级别的消息可靠性。
MqttQoS0
(0) - 消息到达接收器一次或根本不到达。
MqttQoS1
(1) - 消息至少到达接收器一次。
MqttQoS2
(2) - 消息恰好到达接收器一次。
默认值
如果没有指定常量,将使用其默认值,即
MqttQoS0
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal