Identifier 属性

获取或设置订阅标识符。读/写。长整型。
语法
subOption
.
Identifier
其中
subOption
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateSubscribeOption
创建的 MQTTSubscribeOption 对象。
默认值
如果忽略此属性,它将使用其默认值(即为空),这意味着不使用订阅标识符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal