SubscriptionIdentifiers 属性

获取或设置应用程序消息的订阅标识符。读/写。变量。
语法
msg
.
SubscriptionIdentifiers
其中
msg
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateApplicationMessage
创建的 MQTTMessage 对象。
小贴士:
此属性的数据类型为 Variant,但是,只能为其分配一个整数数组或单个整数。传递数组时,数组的最后一个整数将用作订阅标识符。传递整数时,必须使用
CLng
函数将值转换为长整型数据类型,以接收整数。例如,
msg.SubscriptionIdentifiers = CLng(
value
)
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal