Location 属性

获取或设置证书存储的位置。读/写。
语法
storeCert
.
Location
其中
storeCert
- 是 MQTTStoreCertificate 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值,即
StoreLocation_LocalMachine
,也就是分配给本地计算机的 X.509 证书存储。
示例
connOption.StoreCertificate.Location = StoreLocation_LocalMachine ' connOption is an MQTTConnectOption object created by MQTTFactory object's method CreateConnectOption
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal