MqttCertStoreLocation 常量

指定 X.509 证书存储的位置。
StoreLocation_CurrentUser
(1) - 当前用户使用的 X.509 证书存储。
StoreLocation_LocalMachine
(2) - 分配给本地计算机的 X.509 证书存储。
默认值
如果未指定常量,它将使用其默认值,即
StoreLocation_LocalMachine
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal