PayloadFormat 属性

获取或设置应用程序消息的有效负载格式。读/写。
语法
msg
.
PayloadFormat
其中
msg
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateApplicationMessage
创建的 MQTTMessage 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值,即
MqttPayloadBinary
,这意味着有效负载是未指定的字节数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal