MqttPayloadFormat 常量

MQTT 消息的负载类型。
MqttPayloadBinary
(0) - 指示有效负载是未指定的字节数据。
MqttPayloadCharacter
(1) - 指示有效负载是 UTF-8 编码的字符数据。
默认值
如果未指定常量,将使用其默认值,即
MqttPayloadBinary
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal