CAfile 属性

获取或设置 CA 证书文件。读/写。字符串。
语法
fileCert
.
CAfile
其中
fileCert
- 是 MQTTFileCertificate 对象。
示例
connOption.FileCertificate.CAfile = "C:\Users\Administrator\Desktop\CA\rootCA.crt" ' connOption is an MQTTConnectOption object created by the MQTTFactory object's method CreateConnectOption
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal