示例:删除文件夹

本示例用于从数据库中删除指定的文件夹。其中的所有子文件夹和标签都会被删除。
Sub DeleteTagDBFolder(sFolderName As String) On Error GoTo Err_Handler 'Delete the specified folder. TagDB.DeleteFolder sFolderName Exit Sub Err_Handler: MsgBox "Error deleting folder." & vbCrLf & vbCrLf & _ Err.Description, vbExclamation, "DeleteFolder" End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal