gfxInputFieldStateConstants

State 属性可以返回或设置下列常量。
gfxInputFieldStateInputError
- 输入字段有输入错误且显示上一次输入到字段中的值。
gfxInputFieldStateInput
- 输入字段显示上一次输入或上传到字段中的值。此字段可以有也可以没有输入焦点。
gfxInputFieldStateUpdate
- 输入字段显示上一次获取的值并在标签更改时自动更新。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal