查看轨迹统计数据(XY 图)

XY 图根据图形中绘制的数据计算统计数据(包括平均值和时间加权平均值)。对每个时间段或所有时间段的数据执行统计计算。
用作统计数据计算来源的实际数据显示在
轨迹数据
对话框中。
查看轨迹统计数据
  1. 在 XY 图工具栏上,单击
    统计数据
    Trend Linked Icons PNG File Template。
  2. 在
    统计数据
    的
    计算统计数据
    列表中,选择要查看的时间段。
  3. 单击以下之一:
    • 打印预览
      用于在将列表发送至打印机前进行预览。
    • 打印
      用于打印列表。
    • 保存
      用于将列表保存至以逗号分隔或以制表符分隔的文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal