“轨迹数据”对话框(XY 图)

如何打开“轨迹数据”对话框?
在绘图平面上,右键单击某条跟踪轨迹,然后选择
跟踪数据
。
可以查看特定时间段的轨迹数据,并可以对这些数据进行组织以供打印。以下选项可用:
选项
描述
时间
段
选择要显示跟踪数据的时间段。
精细/
宽泛/
稀疏式
宽泛分布
选择以下之一:
  • 精细。
    各标签的数据显示在不同的组中,按检索顺序排序。
  • 宽泛。
    所有标签的数据显示在一个组中,按时间戳排序。采用插值法填充数据间隙,质量差的值显示为 '<null>'
  • 稀疏式
    宽泛分布
    。所有标签的数据显示在一个组中,按时间戳排序。未进行插值来填充数据间隙,质量差的值显示为 '<null>'。这种方式在处理 datetime 和字符串标签时很有用,因为它可以移除重复的条目。
跨
页
打印
选中此复选框后,可跨多个页面横向打印跟踪数据。
可以单击以下选项之一:
  • 打印预览
    用于在将列表发送至打印机前进行预览。
  • 打印
    用于打印列表。
  • 保存
    用于将列表保存至以逗号分隔或以制表符分隔的文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal