共享轴

如果绘图平面上有两条或更多条轨迹以及两个或更多个时间段,则其他时间段的轨迹将在绘图平面背景中呈灰显。如果选择此选项,则当前时间段的轨迹和灰显的相同轨迹将共享同一 y 轴。
小贴士:
仅当绘图平面上有两个或多个轨迹和时间段时,才会显示此功能。
要理解此功能,最简单的一种方法是堆叠 y 轴。例如,如果有两条轨迹,相对时间段为 5 分钟和 10 分钟。如果选择 5 分钟时间段,且不共享 y 轴,则 XY 图如下所示:
Share the axes_Example1_updated
在上一图像中,5 分钟时间段的轨迹显示在绘图平面的顶部,10 分钟时间段的轨迹呈灰显,没有焦点,显示在绘图平面的底部。
如果共享 y 轴,则 5 分钟时间段和 10 分钟时间段的轨迹将共享同一 y 轴。
Share the axes_Example2_updated
共享 y 轴
  • 右键单击绘图平面,然后选择
    标签轴 > 共享
    。选择后,将调整时间段中的所有轨迹以共享 y 轴。
    如果不共享 y 轴:
    • 如果放大或缩小,只会缩放当前所选时间段的轨迹。
    • 如果堆叠 y 轴,每个时间段的每条轨迹都将堆叠显示。
    • 如果堆叠 x 轴,则各时间段及与该时间段关联的轨迹将并排显示在一个区域中。
    • 如果同时堆叠 y 轴和 x 轴,则每条轨迹显示在其各自的轴上,且各时间段及与该时间段关联的轨迹将并排显示在一个区域中,如以下示例所示:
      Share the axes_Example3
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal