手动移动轴(XY 图)

可手动移动 x 轴或 y 轴。
手动移动轴
  1. 在绘图平面上,将鼠标悬停在 x 轴或 y 轴上,直至显示分隔符图标:Trend Linked Icons PNG File Template Trend Linked Icons PNG File Template。
  2. 将轴拖动至新位置。如果存在多条轨迹,可将每条轨迹拖动至新位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal