“轨迹”页面(XY 图)

如何打开“轨迹”页面(“属性”对话框)?
  1. 在
    属性
    对话框中,单击
    跟踪轨迹
    选项卡。
  2. 单击左窗格中的标签名称。
  3. 单击
    跟踪轨迹
    选项。
轨迹属性可用于为当前的 XY 图配置是否计算轨迹的统计数据,配置数字格式以及其他选项。这些属性会立即应用于当前的 XY 图。
小贴士:
可通过单击 Add trace icon 向 XY 图添加新轨迹或参数。参数接受格式 #
数字
,例如 #1。
以下选项可用:
属性
描述
轨迹
轨迹选项。选择以下任一选项:
  • 如果不希望轨迹数据显示在图表上,请清除
    可见
    复选框。
  • 在
    X 标签
    或
    Y 标签
    框中,单击
    浏览
    Trend Linked Icons PNG File Template 以导航到另一个标签。
    注意
    :不支持字符串类型标签。即使已添加字符串类型标签,也不会显示它们的轨迹。
  • 在
    历史模型
    框中,单击
    浏览
    Trend Linked Icons PNG File Template 以导航到另一个历史模型。
  • 选中
    标题
    复选框,然后输入名称或单击
    浏览
    Trend Linked Icons PNG File Template 以选择标签作为标题。
    输入的名称或标签值将显示在 XY 图的 x 轴和 y 轴中以及
    图例
    的
    标签
    字段中。
    还可以在标题中使用扩展标签属性。格式为
    {TagName.@ExtendedProperty}
    ,其中
    TagName
    是控制器标签,
    ExtendedProperty
    是扩展标签属性,例如
    {[Shortcut]SodaCIPTanks.Water.Value.@Description}
    。
    在 x 轴和 y 轴以及
    图例
    中
    注意
    :必须在
    图例
    下选择
    标题
    ,标题才会显示
  • 选中
    工程单位
    复选框,然后键入工程单位或单击
    浏览
    Trend Linked Icons PNG File Template 以选择标签。
    键入的单位或标签值将显示在 XY 图的 x 轴和 y 轴中以及
    图例
    的
    单位
    字段中。
    还可以在工程单位中使用扩展标签属性。格式为
    {TagName.@ExtendedProperty}
    ,其中
    TagName
    是控制器标签,
    ExtendedProperty
    是扩展标签属性,例如
    {[Shortcut]SodaCIPTanks.Water.Value.@EngineeringUnit}
    。
    注意
    :如果要引用字符串标签的值作为轨迹标题或工程单位,则必须用大括号 ({}) 将字符串标签括起来。否则,它将显示为纯文本。
样式
定义轨迹样式的选项,例如线条颜色。选择以下任一选项:
  • 单击
    样式
    可修改轨迹线的线条颜色、样式和宽度。
  • 在
    图例
    下,选择是否在 XY 图的 x 轴和 y 轴以及
    图例
    中显示
    标签名称
    或
    标签标题
    。
显示
图中显示的选项。选择以下任一选项:
  • 选中
    统计数据
    复选框可确定是否应根据轨迹数据计算统计数据。统计数据的画面在
    常规
    部分的
    图标
    选项卡中进行控制。
  • 选中
    轨迹线
    复选框可绘制一条线来将各个点连起来。
  • 选中
    点标记
    复选框可显示测量数据点。
    注意
    :如果未选中
    轨迹线
    和
    点标记
    复选框,则默认情况下将在图表上显示点标记。
  • 选中
    方向箭头
    复选框可显示箭头来指示轨迹的方向。仅当存在轨迹线时此选项才适用。
点标记
轨迹上的点的形状、颜色和大小。
数字标签
适用于数字标签的选项。从以下选项中选择:
  • 在
    格式
    框中,单击向下箭头选择使用科学计数法或十进制计数法来显示测量数据点。
  • 在
    精度
    框中,键入用于显示测量数据点的小数精度。
绘图算法
应用于绘图的插值类型。选择以下选项之一:
  • 选择
    采样和保持
    在各时间段之间绘制水平线,并在发生变化时沿 y 轴进行调整,非常类似于楼梯形图,而非经典的折线图。
  • 选择
    线性插值
    可使用一种以渐进线形式连接数据点的算法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal