“X 轴”页面(XY 图)

如何打开 X 轴页面(“属性”对话框)?
  1. 在
    属性
    对话框中,单击
    跟踪轨迹
    选项卡。
  2. 单击左窗格中的标签名称。
  3. 单击
    X 轴
    选项。
X 轴属性可用于定义 x 轴显示当前 XY 图信息的方式。这些属性会立即应用于当前的 XY 图。
小贴士:
可通过单击 Add trace icon 向 XY 图添加新轨迹或参数。参数接受格式 #
数字
,例如 #1。
以下选项可用:
属性
描述
标签
轴标签中包含的选项。以下选项可用:
  • 单击
    包含工程单位
    复选框可在标签上附加简写形式的工程单位,如 lbs 或 m
    3
    。
  • 单击
    使用默认文本
    复选框可显示标签的短名称。
  • 清除
    使用默认文本
    复选框后,在
    文本
    框中输入自定义文本。
轴
轴的显示选项。从以下选项中选择:
  • 单击
    可见性
    复选框以显示轴。
  • 单击
    显示网格线
    复选框可在轴上的每个点处显示一组网格线。
  • 单击
    字体
    可修改字体样式、大小和其他字体相关效果。
  • 单击
    线条样式
    可修改线条颜色、样式和宽度。
比例
该比例用于确定数据的最佳显示。选择以下选项之一:
  • 选择
    自动
    以自动缩放模拟量标签。对于离散、字符串和时间标签,该选项可复位为默认比例(上述类型标签的全新轨迹的比例)。
    如果启用对数模式,则自动缩放会将最小和最大主要刻度标记设置为指定对数底的立即边界值;该值为小于最小值的下一个较低对数值,和大于最大值的下一个较高对数值。示例值如下:
    数据范围
    底
    刻度标记
    1-101
    2
    1、2、4、8、16、32、64、128
    2-101
    10
    1、10、100、1000
    500-600
    2
    256、512、1024
    500-600
    10
    100、1000
  • 选择
    最小值/最大值
    可基于标签上设置的实际最小值和最大值属性计算值。向最小值和最大值添加 10% 边距可在轨迹周围提供一个“框架”。例如,标签最小值和最大值分别为 1 和 10 时,“轴最小值”和“轴最大值”的计算出的值将为 -1 和 11。也可以手动设置 y 轴的最小值和最大值。
    如果启用对数模式,则轴最小值默认为与当前指定精度匹配的最小正数值(即,精度为 2 时的值为 0.01)。轴最大值采用与当前指定精度匹配的最小正数值的下限值。示例值如下:
    指定范围
    底
    刻度标记
    5-101
    2
    5、10、20、40、80、160
    5-101
    10
    5、50、500
    500-600
    2
    500、1000
    500-600
    10
    500、5000
  • 选择
    使用标签最小值和最大值属性
    强制使比例与基于标签最小值和最大值属性的最小值和最大值匹配。
    注意:
    该选项仅支持 Historian 标签。
  • 选择
    使用标签值
    可强制使比例与标签指定的最小值和最大值匹配。输入标签占位符或单击以选择标签。
    提示:
    可将扩展标签属性
    .@Min
    和
    .@Max
    用于 ControlLogix 直接引用标签。
可通过切换工具栏中的
自动缩放
在自动和最小值/最大值设置之间快速切换。
模式
用于数字类型的比例。从以下选项中选择:
  • 单击
    对数
    复选框以应用数字类型的对数(非线性)刻度。
    注意:
    如果轴上的值为非数字类型,则会禁用此选项。
  • 在
    底数
    框中,键入 2 和 1000 之间的值作为底数。
刻度标记
沿指定值分区的轴线的短线。选择以下选项之一:
  • 在
    主要\主要(全部)
    框中,键入 y 轴线上显示的主要刻度标记的数量。在此框中键入零会在 y 轴上显示两个主要刻度标记。如果在轴上设置自动缩放,则 XY 图会自动确定主要和次要刻度标记的最佳使用数量。可以覆盖次要刻度标记的数量,但不能覆盖主要刻度标记的数量。
  • 在
    次要
    框中,沿 y 轴键入未标记值分区的数量。在此框中键入零会在轴上的各标记之间显示两个次要刻度标记。
    注意:
    如果已启用
    对数
    模式,则会禁用刻度标记。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal