“时间段”页面(XY 图)

如何打开“时间段”页面(“属性”对话框)?
  1. 在
    属性
    对话框中,单击
    常规
    选项卡。
  2. 单击左窗格中的
    时间段
    。
时间段属性用于设置数据的更新速率、确定用于数据检索的时区,以及设置相对或绝对时间段。
以下属性会立即应用于当前的 XY 图。
以下选项可用:
选项
描述
时间段
确定是使用相对时间段还是绝对时间段。选择以下选项之一:
  • 最后 5 分钟。
    选择此选项后,选择相对时间段,例如
    上周
    。
  • 自定义。
    选择此选项后,需指定开始(自)和结束(至)的日期和时间。
更新模式
确定刷新数据的方法。选择以下选项之一:
  • 手动。
    选择此选项后,可手动更新数据。
  • 自动。
    选择此选项后,需指定数据的更新间隔,即毫秒数、秒数或分钟数。使用自动检索模式时,如果采样间隔慢于此处配置的速率,则可能会覆盖此值。如果发生这种情况,则会在绘图平面左上角的更新速率和有效更新速率旁显示“已优化”一词。
时区
无论时区如何,都会针对特定时间段检索数据集。选择以下选项之一:
  • 使用本地计算机时区。
    选择此选项可在检索或显示数据时使用当地时区。
  • 使用此时区。
    选择此选项可在检索或显示数据时使用固定时区。在这种情况下,可从 Windows 定义的所有时区列表中选择特定时区。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal