Live Data 页面(XY 图)

如何打开 Live Data 页面(“属性”对话框)?
  1. 在
    属性
    对话框中,单击
    常规
    选项卡。
  2. 单击左窗格中的
    实时数据
    。
“实时数据”属性将实时数据存储在缓冲区中,以便稍后可以为当前的 XY 图检索。以下属性会立即应用于当前的 XY 图。
以下选项可用:
属性
描述
采集程序
该选项用于存储实时数据以供后续使用。从以下选项中选择:
  • 选中
    最小间隔
    复选框,并指定采集的两个实时标签数据值之间的最短时间间隔。
  • 在
    存储管理
    下,选择以下选项之一:
    • 选择
      最大数据点数
      并输入一个值,以便基于数据点数量存储实时数据值。
    • 选择
      最大数据有效期
      并输入一个值,以便存储一段时间(以秒或分钟为单位)的实时数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal