放大或缩小 (TrendPro)

缩放功能可用于放大某区域以进行详细分析。
要放大,请进行以下任一操作:
  • 双击要放大的绘图平面区域。
  • 按下键盘上的 CTRL 和 + 键。
  • 在绘图平面右下方,单击 Trend Linked Icons PNG File Template。
  • 向上滚动鼠标轮。请注意,如果使用鼠标轮,则会相对于绘图平面上的光标位置进行缩放。
  • 如果在
    图表
    页面上启用了
    捏合缩放
    功能,请将两根手指放在触摸屏上并将它们分开以进行放大。
要缩小,请进行以下任一操作:
  • 按下 Shift 并单击要缩小的绘图平面区域。
  • 按下键盘上的 CTRL 和 - 键。
  • 在绘图平面右下方,单击 Trend Linked Icons PNG File Template。
  • 向下滚动鼠标轮。请注意,如果使用鼠标轮,则会相对于绘图平面上的光标位置进行缩放。
  • 如果在
    图表
    页面上启用了
    捏合缩放
    功能,请将两根手指放在触摸屏上并将它们一起移动以进行缩小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal