使用弹性缩放 (TrendPro)

弹性缩放功能允许放大时间段。对于堆叠的标签,只有具有焦点的标签才会缩放,而对于叠加的标签,所有标签都会缩放。
使用弹性缩放
  1. 在工具栏上,单击
    弹性缩放
    Trend Linked Icons PNG File Template。
  2. 使用光标在绘图平面的要放大位置处创建一个矩形。趋势会使用所选区域进行更新以填绘图平面。
    可单击绘图平面以进一步放大该区域。
  3. 完成放大后,单击绘图平面右下方的
    复位视图
    Trend Linked Icons PNG File Template,将绘图平面复位为原始视图,同时保持在弹性缩放模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal