“Y 轴”选项卡中的选项

下表显示了
Y 轴
选项卡中的选项。
选项
描述
最小值/最大值选项
这组选项可确定图表上垂直线的最小值和最大值。
自动(根据实际数据决定最佳大小)
最低的数据读数作为最小值;最高的数据读数作为最大值。随着图表获取新的数据,y 轴可能会重新缩放以适合新数据。
提示:
如果在
笔
选项卡中指定下底纹边界或上底纹边界,建议不要选择此选项。否则,底纹可能不会正确显示。
预设(使用“笔”选项卡的最小值/最大值设置)
最低和最高的最小和最大标签值(在“笔”选项卡上设置)用作 y 轴刻度。图表获取新数据的同时,Y 轴不会重新缩放。
对于叠加,当指定
自动
或
预设
时,单击“所有笔使用同一刻度”(该选项卡的右下方区域)。这会确保叠加将以与趋势图表相同的刻度显示。如果未单击“所有笔使用同一刻度”,则叠加可能会小于或大于所显示的图表。
自定义
指定用作 y 轴刻度的最小值和最大值。
提示:
如果拥有的笔启用了对数刻度,请将 y 轴的最小值和最大值设为正值。
最小值/最大值
实际最小值/实际最大值
键入一个不变的值作为 y 轴刻度上实际的最小值和/或实际的最大值。
最小值标签\表达式/最大值标签\表达式
选择一个标签,将其值作为最小或最大值。
显示选项
独立图形
独立图形会将每支笔放在图表的单独区带中。要允许笔重叠,请清除该复选框。
独立百分比
控制使用独立图形时区带之间的距离。(使用从 0% 到 10% 的范围)。
显示刻度
确定是否在图表左侧显示 y 轴图例。
小数位
控制 y 轴图例上包含的小数位数。(指定 0 到 8)。如果将小数位数设置为任何非零值,则无法将数字精确地转换为八进制或十六进制。为了提供精确的数据,趋势对象以十进制显示数字,即使在
显示
选项卡上将
八进制
或
十六进制
指定为
图表基数
时亦是如此。
显示网格线
确定是否在图表上显示水平网格线。
主网格线
指定 0 到 30 个实的主网格线。
副网格线
指定 0 到 10 个虚的副网格线。
网格颜色
确定水平网格线的颜色。要更改颜色,请单击颜色方框,然后单击调色板中的一个颜色。
刻度选项
这些选项可确定具有不同最小和最大范围的多支笔如何在图表上标定。
所有笔使用同一刻度
以相同刻度显示所有笔。最小刻度值是所有笔的最低最小值;最大刻度值是所有笔的最高最大值。
每个笔使用独立刻度
使用笔的最小值和最大值作为范围,独立缩放每支笔。在运行时,操作员可以单击线条图例上的笔来显示该笔的刻度。
使用笔刻度
根据为指定笔所设置的最小和最大值,为图表上的所有笔使用相同的刻度。在“笔”选项卡上设置最小值和最大值。
按百分比显示刻度
将 Y 轴值表示为最小和最大范围的百分比。值栏和当前值图例中的值也以最小/最大范围的百分比形式显示,这样操作员可以引用实际垂直刻度值,而在线条图例中显示的最小值/最大值将保持设定值不变且不会转换为百分比。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal