“X 轴”选项卡中的选项

下表显示了
X 轴
选项卡中的选项。
选项
描述
图表时间范围
开始日期/开始时间
这两个选项确定图表左边缘上的开始日期和开始时间。当图表随着新数据滚动时,在指定的时间跨度上它将以最新的数据更新。开始日期和开始时间仅会用作图表上的起点。开始日期必须在以下限值范围内:1/1/1992 到 1/17/2037。
如果在“显示”选项卡上选中“允许滚动”,则开始日期和开始时间不可用。清空“允许滚动”复选框,以设置自定义的开始日期和开始时间。
时间跨度
控制在运行时图表上显示的数据量。对于标准线条图表,时间跨度将控制图表的水平标尺。对于 xy 图,所选笔的 Min 和 Max 属性(在“笔”选项卡上设置)控制水平刻度,时间跨度控制所绘制的数据点的数量。
当通过该选项卡设置时,时间跨度没有一个特定的极限。唯一的限制是,在滚动时,时间跨度不能大得足以使开始日期和时间跨度的组合日期超过 12/31/2037。同时,在不滚动时,当前日期减去时间跨度不能早于 1/1/1992。
显示选项
显示刻度
确定是否在图表底部显示 x 轴图例。对于标准线条图表,图例显示开始时间和结束时间。对于 xy 图,图例显示选作 x 轴的笔的最小值和最大值范围。
在刻度尺上显示日期
确定是否显示与每个时间戳相关联的日期。
显示网格线
确定是否在图表上显示垂直网格线。
主网格线
指定 0 到 30 个实的主网格线。
副网格线
指定 0 到 0 个虚的副网格线。
网格颜色
确定垂直网格线的颜色。要更改颜色,请单击颜色方框,然后单击调色板中的一个颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal