“模板”选项卡中的选项

下表显示了
模板
选项卡中的选项。
选项
描述
选择模板选项
指定每个“趋势”属性选项卡上的哪些选项与所选模板一起保存并在加载模板时应用。单击左侧面板中的选项卡名称,以便在右侧面板中查看相关选项的列表。要将选项与模板一起保存,请在右窗格中选中其复选框。
全选
单击
全选
可选中所选选项卡的所有选项。
全部清除
单击
全部清除
可清除所选选项卡的所有选项。
默认
单击
默认
可恢复所选选项卡的系统设定默认设置。
所有选项
选中
所有选项
,然后选择
全选
、
全部清除
或
默认
,可立刻更改所有选项卡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal