创建模板 (Trend)

模板
选项卡用于创建模板。
要创建模板:
  1. 创建一个趋势。
  2. 在
    模板
    选项卡中,单击
    选择模板选项
    框左侧的选项卡名称。
  3. 在框的右侧,选择该选项卡中可用的、将要包含在创建的模板中的选项。
    清除不应包括在模板中的选项的复选框。
  4. 对列在左侧的所有选项卡重复这一过程。
  5. 单击
    保存模板
    按钮。
  6. 为模板键入组件名称,然后单击
    确定
    。
    新模板立即被保存;无需单击属性选项卡上的
    确定
    或
    应用
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal