“叠加”选项卡中的选项

叠加
选项卡用于为趋势设置叠加。
选项
描述
名称
按快照名称列出当前可用于趋势中的叠加。
锚点
单击
锚点
行可在
位置
和
时间
设置之间切换。锚点将叠加对齐到图表中设定的位置或时间。
位置
快照中最早的数据根据指定的偏移百分比锚固在运行时图表上。运行时数据在快照中包含的叠加数据下滚动。
叠加的位置取决于趋势图表的常规视图。如果缩放图表数据,则快照中数据的 X 和 Y 范围将发生变化,以匹配运行时图表的范围。如果平移数据,则运行时数据在快照中叠加数据的下方移动,叠加数据的起点在图表中保持不变。
时间
在
叠加
选项卡上双击
开始
行,可指定开始时间。快照中的叠加数据会基于图表的刷新速率随运行时图表中的数据滚动。可以在
常规
选项卡上设置刷新速率。如果平移或缩放图表中的数据,快照中的叠加数据也随之平移或缩放。
开始
为按时间锚固的叠加指定开始时间。
偏移量 (%)
定义叠加从运行时趋势图表左边缘锚固的距离,以图表总宽度的百分比表示。例如,当按位置锚固一个叠加并选择偏移值为 25% 时,快照中最早的数据在图表宽度的 1/4 处开始叠加。要将叠加锚固在运行时图表的左边缘,请将偏移设置为 0。
可见
单击
可见
行可在
开
和
关
之间切换。要在运行时图表打开时立即显示快照中的数据,请将
可见
设置为
开
。在运行时,操作员可以使用上下文菜单显示或隐藏每个叠加。
运行时
选项卡上的设置控制操作员在运行时能否显示或隐藏叠加。
笔
选项卡上的
可见
设置还可以影响叠加中任何笔的可见性。
第一支笔/最后一支笔
添加快照时,会将快照中绘制的所有笔添加到趋势中可用笔的列表中。要查看可用笔的列表,请单击
笔
选项卡。
第一支笔
和
最后一支笔
列中的数字标识快照中的第一支笔和最后一支笔,与
笔
选项卡上的笔编号相对应。
例如,假定在添加快照之前,一个趋势拥有 5 支笔,编号为 1 到 5。如果添加一个拥有 3 支笔的快照,则
第一支笔
列将第一支笔标识为 6,
最后一支笔
列将最后一支笔标识为 8。在
笔
选项卡上,快照中的 3 支笔占据
笔属性
电子数据表中的位置 6、7 和 8。您可以象设置趋势中的其他笔一样来设置这些笔。
添加
向趋势添加一个快照,并使其在运行时图表上用作叠加。
移除
从趋势中移除选定快照,并使其不能在运行时图表上用作叠加。
删除快照
删除选定快照。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal