创建快照

创建叠加快照。
小贴士:
运行时
选项卡上的设置控制操作员能否在运行时创建快照,以及显示或隐藏快照。
要创建快照,请按以下步骤操作:
  1. 启动
    FactoryTalk View
    SE Client 并运行一个趋势图形画面。
  2. 右键单击运行时图表,然后选择
    创建快照
    。
  3. 在
    组件名称
    框中,键入名称,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal