Excel 导入操作故障排除

不必检查应用程序中的每个图形画面以验证文本是否已正确导入。如果导入文本时出错,这些错误会自动显示在 Strings 文件夹中名为 ImportErrors.txt 的记录文件中。文件夹为
C:\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\Strings
。
每次将文本导入应用程序时发生错误,都会覆盖错误文件。
导入功能会按照列出的顺序在电子数据表中检查这些条目:
  1. 在应用程序中不存在其语言的语言列
  2. 无效的组件类型
  3. 应用程序中不存在的服务器名称
  4. 应用程序中不存在的组件名称
  5. 应用程序中不存在的描述
  6. 指向电子数据表中不存在的字符串的重复字符串引用
如果导入文本时出错,或者导入被取消,消息会显示在诊断列表和诊断记录文件中。同时,消息将记录到文件 ImportErrors.txt 中。
错误消息
从 <
ExcelFile.xls
> 中导入字符串时出错
导入操作中发生了一个或多个错误。此消息将记录到 FactoryTalk Diagnostics 中。
字符串导入被用户中断。
导入操作已被用户中断或取消。此消息会记录到 FactoryTalk Diagnostics 和文件 ImportErrors.txt 中。
发生下列任何错误时,“从 <
ExcelFile.xls
> 中导入字符串时出错”消息将记录到 FactoryTalk Diagnostics 中,同时粗体错误消息将记录到 ImportErrors.txt 中的错误描述上方。
无法导入字符串,因为未安装 Microsoft Excel。
如果用户在“字符串导入导出向导”的选择文件步骤中按下完成按钮,但并未在本地计算机上安装 Microsoft Excel,此消息会记录到 ImportErrors.txt。不会启动导入。
<RFC1776> 在该应用中不存在。未导入该语言的字符串。
应用程序中不存在与电子数据表中某列关联的语言。不会向应用程序中导入该语言的任何字符串,但导入仍将继续进行。
<组件类型> 无效。未导入该组件的字符串。
电子数据表中字符串的组件类型无效。不会向应用程序导入与字符串定义关联的语言的任何字符串,但导入仍将继续进行。
<服务器名称> 在该应用中不存在。未导入该服务器的字符串。
应用程序中不存在电子数据表中字符串定义的服务器名称。不会向应用程序导入与字符串定义关联的语言的任何字符串,但导入仍将继续进行。
<服务器名称> 不可用。未导入该服务器的字符串。
应用程序中存在字符串定义的服务器名称,但引用的 HMI 服务器不可用。不会向应用程序导入与字符串定义关联的语言的任何字符串,但导入仍将继续进行。
<服务器名称>_<组件类型>_<组件名称> 在该应用程序中不存在。未导入该组件的字符串。
应用程序中不存在电子数据表中字符串的组件名称。不会向应用程序导入与字符串定义关联的语言的任何字符串,但导入仍将继续进行。
<服务器名称>_<组件类型>_<组件名称>_<描述> 在该应用中不存在。未导入该描述的字符串。
应用程序中不存在电子数据表中字符串的描述。不会向应用程序导入与字符串定义关联的语言的任何字符串,但导入仍将继续进行。
<优化的重复字符串引用> 指向的字符串在电子数据表中不存在。未导入具有此优化的重复字符串引用的字符串。
优化的重复字符串引用的字符串在电子数据表中不存在。不会向应用程序中导入字符串,但导入仍将继续进行。
无法保存 <画面名称>。未导入该组件名称的字符串。
无法保存图形画面或全局对象,但导入仍将继续进行。
无法将字符串导入 <HMIServerName>,因为当前登录用户不具备对此区域的写入权限。
对于 FactoryTalk View SE 网络分布式应用程序,当前登录用户没有包含 HMI 服务器(当前正在导入其字符串)的区域的普通\写安全访问权限。未导入引用该 HMI 服务器的字符串。导入将继续尝试导入应用程序中所有剩余 HMI 服务器的字符串。
无法导入字符串,因为当前登录用户不具备对此应用程序的写入权限。
对于 FactoryTalk View SE 本地和 ME 应用程序,当前登录用户没有对应用程序的通用\写入安全访问权限。未导入应用程序的字符串。
无法导入一个或多个字符串,因为一个或多个单元格的格式不是文本或数字值。
服务器名称单元格、组件类型单元格、组件名称单元格、描述单元格或引用列未格式化为字符串或数字值。不会向应用程序导入该行中的任何语言切换字符串,但导入仍将继续进行。
无法导入一个或多个字符串,因为一个或多个标头单元格的格式不是文本或数字值。
标头单元格未格式化为字符串或数字值。导入将停止。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal