在设计时切换应用程序语言

如果应用程序设计有多种语言,则可能需要在设计时切换应用程序语言以检查转换后文本的布局。
小贴士:
如果以下任意编辑器已打开,则在切换应用程序语言后,这些编辑器将会被强制关闭且不会自动打开。
  • 通信设置
  • 报警和事件设置
如果以下任意对话框已打开且未保存更改,则会显示一条消息,提示用户保存更改:
  • 画面
  • 全局对象
  • 本地消息
要在设计时切换应用程序语言:
  1. 在 FactoryTalk View Studio 的工具栏上,选择
    更改应用程序语言
    Change application language icon。
  2. 在
    更改应用程序语言
    对话框中,选择想要更改成的语言。
    小贴士:
    语言列表显示添加到应用程序的语言,首先显示语言名称,然后显示语言的 RFC1766 识别码。
  3. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal