选择默认语言

默认语言提示
对话框用于为应用程序选择默认语言。仅当指定了默认语言时,语言切换功能才能正常使用。打开支持多种语言的
RSView SE
4.00 应用程序时,
默认语言提示
将打开。
如果打开仅支持一种语言的
RSView SE
4.00 应用程序,该语言将成为默认语言且不显示该对话框。如果打开版本低于 4.00 的
RSView SE
应用程序,选择用于打开应用程序的语言将成为默认语言且不显示该对话框。
对话框中显示的语言为选择用于打开应用程序的语言。下拉列表显示了应用程序支持的所有语言。
要选择应用程序的默认语言:
  1. 滚动应用程序支持的语言下拉列表,找到要用于应用程序默认语言的语言,然后选择该语言。
  2. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal