全局对象

应用程序如果利用大量全局对象,其运行时性能可能受到影响。要优化
FactoryTalk View SE
客户端的运行时性能,请单击工具栏上的 Compile global objects 以编译全局对象。编译后,全局对象画面将不会在后台加载。Compile global objects with star 上显示星号,表示系统中存在需要编译的未决更改。
下表显示
选项
对话框
全局对象
选项卡的设置。
设置
描述
启用全局对象运行时优化
选中此复选框可打开全局对象运行时优化。
编译全局对象
如果想要优化运行时性能,或者如果系统中存在需要编译的未决更改,可单击此按钮。
小贴士:
选中
启用全局对象运行时优化
选项后,如果对全局对象进行任何修改,则应单击
编译全局对象
按钮并等待,直到编译流程结束,性能优化起效。
在多语言工程中,如果移除某种语言后编译了全局对象,那么在重新添加该语言之后,需要再次编译全局对象。
编译全局对象后,单击
确定
保存当前配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal