“全局对象参数定义”对话框

下表显示了
全局对象参数定义
对话框中的选项。
选项
描述
名称
键入标签占位符名称(例如 #1)。
全局对象参数必须至少有一个名称。全局对象参数名与常规参数占位符相同。
此属性是必需的。
描述
键入参数描述,提供有关参数使用方式和分配到参数的标签类型的其他信息。例如:
Assign a PID_ENHANCED tag
。
此属性是可选的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal