Undefine

移除使用
Define
命令已经创建的符号定义。
语法
Undefine
<symbol>
其中
<symbol>
是缩写的命令。它不能包含空格。
备注
该命令在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上运行。当该命令从 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal