Toggle

读取标签的值并写回 0 或 1,具体如下:
  • 如果值是 0,则 Toggle 将其更改为 1
  • 如果值是 1,则 Toggle 将其更改为 0
语法
Toggle [/V] <
tag_name
>
其中
[/V]
在写操作之后立即执行一个读操作,以验证在可编程控制器或服务器中值已经被修改。
  • 如果网络处于很差的状态下或者易于受到噪音干扰,则该参数非常有用。
  • 如果验证失败,则错误消息将发送到 Factory Diagnostics 系统。
<tag_name>
是对模拟量或开关量 HMI 标签的相对或绝对引用。
备注
该命令在发出该命令的 HMI 服务器、
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上本地运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal