Pause

指定运行两个命令之间的暂停。您可以从命令行将其用在宏中,或者将其用作按钮的操作。
语法
Pause
<seconds>
其中
<秒数>
是在运行下一个命令之前要经过的秒数。
备注
该命令在发出该命令的 HMI 服务器、
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上本地运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal