示例:Pause

本示例中的宏将可编程控制器中的一个位设置为 1,等待 2 秒钟以确保梯形逻辑检测到瞬间的位转变,然后将相同的位重新设置回 0。
Pause
命令可用于根据应用程序要求,控制设置位的两个操作之间的延迟时间。
本示例中的命令可以输入到宏中,也可以直接指定到按钮对象的“操作”中。
宏内容:
bit1=1
pause 2
bit1=0
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal