Define

在运行时,在 FactoryTalk View SE Client 上创建一个符号。符号是命令或带有参数的命令的一个缩写。符号可用于任何使用命令的地方。该命令只能在 FactoryTalk View SE Client 上运行。
符号定义只在当前客户端会话期间有效;每次客户端重新启动,它们都必须被重新定义。符号通常是在启动或登录宏中定义的。
语法
Define <
符号
> [
字符串
]
其中
<symbol>
是缩写的命令。它不能包含空格。
[字符串]
是带有或不带参数的现有命令。它可以包含空格和其他符号。省略 [字符串] 参数将会删除该符号定义。
备注
该命令在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上运行。当该命令从 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal